Das Projekt in einem externen Code-Editor öffnen
Sie können das gesamte Projekt in einem externen Code-Editor öffnen.
Voraussetzungen
Legen Sie den standardmäßigen externen Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Code-Editor festlegen.
- So öffnen Sie das Projekt in einem externen Code-Editor
- Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste.NET-Projektmappe öffnenaus.Der standardmäßige externe Code-Editor wird geöffnet.TIPP: Rockwell Automation empfiehlt die Verwendung vonVisual Studio®2022 oderVisual Studio Codeals Standard-Code-Editor. Bei Verwendung eines anderen Code-Editors sind u. U. einige Funktionen der Entwicklungsunterstützung nicht verfügbar.
Rückmeldung geben