Sitzungen und Benutzer in C#

Lesen und ändern Sie die Eigenschaften einer Laufzeitsitzung mithilfe der Eigenschaften der von NetLogic angezeigten C#-Sitzungsvariablen. Ändern Sie die Sitzungseigenschaften, um einen anderen Benutzer für eine Sitzung zu authentifizieren oder das Gebietsschema der Sitzung zu ändern.
Weitere Informationen zum Lesen oder Ändern der Sitzungseigenschaften finden Sie unter Die Sitzungseigenschaften lesen oder ändern.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.