Das Hauptfenster konfigurieren

Das Hauptfenster enthält alle grafischen Elemente, die zur Entwurfszeit in
FactoryTalk Optix Studio
und zur Laufzeit in Ihrer
FactoryTalk Optix-Anwendung
angezeigt werden.
  1. Erweitern Sie in der
    Projektansicht
    die Option
    UI
    und doppelklicken Sie auf
    MainWindow (type)
    .
    Der Hauptfensterbereich wird im Editor angezeigt. Das Hauptfenster enthält keine grafischen Elemente.
  2. Setzen Sie in
    Eigenschaften
    die Option
    Breite
    auf
    1080
    und
    Höhe
    auf
    600
    .
    Die Anfangsmaße des Hauptfensters sind nun
    1080 x 600
    . Zur Laufzeit können Sie die Größe des Hauptfensters jederzeit ändern.
    TIPP: Damit die Anwendung in Ihre Bildschirmauflösung passt, können Sie verschiedene Werte für
    Breite
    und
    Höhe
    einstellen. Alternativ können Sie
    Vollbild
    auf
    True
    setzen, jedoch ist es einfacher, Anwendungen mit der Standardeinstellung
    Falsch
    zu entwickeln und zu überprüfen.
    Leeres in der Größe geändertes Hauptfenster im Editor
  3. (Optional) Wenn das Anwendungsfenster über anderen Fenstern unverankert sein soll, setzen Sie
    Immer im Vordergrund
    auf
    True
    .
  4. (Optional) Legen Sie eine
    Beschriftung
    fest, um einen benutzerdefinierten Titel für Ihr Anwendungsfenster bereitzustellen.
    Wenn Sie z. B.
    Beschriftung
    auf
    Quick start application
    setzen, wird der Fensterstandardtitel ersetzt.
Leeres Hauptfenster mit einer benutzerdefinierten Beschriftung
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.