Lineare Anzeige für ein Thermometer erstellen

Erstellt eine Linearanzeige mit einem Warnbereich, die die aktuelle Temperatur anzeigt.
  1. Erstellen und konfigurieren Sie die Anzeige:
    1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
      MainWindow (Type)
      und wählen Sie
      Neu
      Basis-Steuerelemente
      Lineare Anzeige
      .
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Anzeige, wählen Sie
      Edit
      und geben Sie
      ThermometerGauge
      ein.
    3. Erstellen Sie in
      Eigenschaften
      einen dynamischen Link zwischen
      Wert
      und
      ProjectName
      Modell
      TemperatureAlarmVariable
      .
      Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
  2. Legen Sie den Warnbereich der Werteanzeige fest:
    1. Wählen Sie unter
      Eigenschaften
      neben
      Warnbereiche
      die Option
      Add
      .
    2. Setzen Sie unter
      Warnbereich1
      die Option
      Farbe
      auf
      #f30000
      .
    3. Setzen Sie
      Von
      auf
      75
      .
    4. Setzen Sie
      Bis
      auf
      100
      .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.