Beschriftung erstellen

Erstellen Sie eine Beschriftung, die die Temperatur in einem an das Gebietsschema eines angemeldeten Benutzers angepasstem Format anzeigt.
  1. Erstellen Sie die Beschriftung:
    1. Klicken Sie in der
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf
      MainWindow (type)
      und wählen Sie dann
      Neu
      Basis-Steuerelemente
      Beschriftung
      aus.
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Beschriftung, wählen Sie
      Edit
      aus und geben Sie
      TemperatureLabel
      ein.
  2. Erstellen Sie eine Beschriftungsvariable:
    1. Wählen Sie oben in
      Eigenschaften
      die Option
      Add
      und wählen Sie
      Analoge Variable
      .
    2. Erstellen Sie einen komplexen dynamischen Link zwischen der Eigenschaft
      AnalogeVariable1
      und der aktuellen Variable
      AnalogeVariable1
      mithilfe von
      EU-Modus
      Lokalisieren
      .
      DynamicLink
      ProjectName
      Modell
      AnalogeVariable1
      Configure
      EU-Modus
      Lokalisieren
  3. Erstellen Sie einen komplexen dynamischen Link zwischen
    Text
    und
    AnalogeVariable1
    mithilfe eines Zeichenfolgenformatierers:
    Zeichenfolgenformatierer1
    {0} {1}
    {0} DynamicLink
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    TemperatureLabel
    AnalogeVariable1
    {1} DynamicLink
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    TemperatureLabel
    AnalogeVariable1
    EngineeringUnits
    DisplayName
    Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.