Anmeldeformular erstellen

Erstellen Sie eine Schnittstelle für die Anmeldung.
  1. Fügen Sie ein vorkonfiguriertes Widget (type) hinzu:
    1. Wählen Sie in der Symbolleiste
      Vorlagenbibliotheken
      aus.
    2. Suchen Sie in den nach
      Login form
      .
    3. Ziehen Sie unter
      Komponenten
      das
      Anmeldeformular
      auf
      UI
      in der
      Projektansicht
      .
  2. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    MainWindow (type)
    und wählen Sie
    Neu
    Anmeldeformular1
    LoginFormComponent
    Anmeldung
    .
  3. Erstellen Sie in
    Eigenschaften
    einen dynamischen Link zwischen
    Benutzer
    und
    ProjectName
    Sicherheit
    Benutzer
    .
    Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.