Schaltfläche zum Aktualisieren erstellen

Erstellen Sie eine Schaltfläche, die die Daten im Datenraster aktualisiert.
TIPP: Anstatt dieses Widget von Grund auf neu zu erstellen, können Sie
Alarm-Ereignislogger
aus
Vorlagenbibliotheken
hinzufügen, der die Schaltfläche zum Aktualisieren enthält.
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    MainWindow (type)
    und wählen Sie dann
    Neu
    Basis-Steuerelemente
    Schaltfläche
    aus.
  2. Setzen Sie im Feld
    Eigenschaften
    die Option
    Text
    auf
    Refresh Data
    .
  3. Wählen Sie in
    Ereignisse
    neben
    MouseClick-Ereignis
    die Option
    Add
    und dann
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    Datenraster1
    Aktualisieren
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.