Variable erstellen
Erstellen Sie eine Variable, die die aktuelle Temperatur anzeigt.
- Erstellen Sie die Variable:
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufModellund wählen Sie aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Variable, wählen Sie aus und geben SieTemperatureein.
- Konfigurieren Sie die Variable:
- Wählen Sie inEigenschaftenzuerstInt32und anschließendFloataus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufTemperatureund wählen Sie dann aus.
- Setzen Sie unterEURangeHoch-Grenzwertauf100.
Rückmeldung geben