Bildschirme hinzufügen
Hinzufügung von Bildschirmtypen und Konfigurierung von untergeordneten Objekten für die Anzeige unterschiedlicher Schnittstellenelemente.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste inProjektansichtaufBildschirmeund wählen Sie dann dreimal aus.
- Fügen Sie jedem Bildschirmobjekt die Variable ScreenId hinzu:TIPP: Die Variable ScreenId benötigen Sie für „Seite von Tag NetLogic ändern“, das Sie später hinzufügen.
- Wählen Sie inProjektansichtden zu bearbeitenden Bildschirm aus.
- Wählen Sie oben inEigenschaftendie Option und danachVariableaus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über den Variablennamen, wählen Sie aus und wechseln Sie zuScreenId
- Vergewissern Sie sich, dass der VariablentypInt32ist.
- Geben Sie einen einzigartigen positiven ganzzahligen Wert ein.Geben Sie beispielsweise für jeden Bildschirm Folgendes ein:ScreenId-ZuweisungBildschirmScreenId-WertBildschirm11Bildschirm22Bildschirm33
- Fügen Sie den Bildschirmobjekten untergeordnete Elemente hinzu.Beispielsweise können Sie noch ein Rechteck und eine Beschriftung hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Grafikobjekte.
Rückmeldung geben