ZipUnzip NetLogic

Mit der Packen-Entpacken-NetLogic können Zip-Archive gepackt, entpackt und mit einem Passwort geschützt werden.
WICHTIG: Diese NetLogic verwendet eine Bibliothek von Drittanbietern. Weitere Informationen finden Sie in NuGet Gallery | SharpZipLib.

Methode
CreateZipArchive

Komprimiert eine Datei oder einen Ordner in ein ZIP-Archiv.
Hierzu benötigen Sie die folgenden Eigenschaften:
Quelle
Ein vollständiger Pfad zu der Datei bzw. dem Ordner, die/der komprimiert werden soll.
Ziel
Ein vollständiger Pfad zum Archiv, das generiert werden soll.
Passwort
(Optional) Die Phrase, mit der das generierte Archiv geschützt wird.

Methode
UnzipArchive

Entpackt ein ZIP-Archiv.
Hierzu benötigen Sie die folgenden Eigenschaften:
Quelle
Ein vollständiger Pfad zum ZIP Archiv, das entpackt werden soll.
Ziel
Der Pfad zu dem Ordner, in den der Archivinhalt entpackt werden soll.
Passwort
(Optional) Die Phrase, die zum Entpacken des Archivs erforderlich ist.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.