NetLogic für die Anzeige eines Abfrageergebnisses ausarbeiten
Dieses NetLogic-Skript fragt die Datenbank ab und zeigt das Ergebnis durch Änderung des Beschriftungstexts an.
- Erweitern Sie inProjektansichtdie OptionUI.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufQueryResultLabelund wählen Sie dann aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die NetLogic, wählen Sie aus und geben SieQueryResultLabelLogicein
- Doppelklicken Sie auf die NetLogic.Der externe Code-Editor wird geöffnet.
- Ersetzen Sie im Code-Editor den vorhandenen Code durch den folgenden Code:#region StandardUsing using System; using System.Text; using UAManagedCore; using Store = FTOptix.Store; #endregion public class QueryResultLabelLogic : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is stopped } [FTOptix.NetLogic.ExportMethod] public void RunQuery() { var project = FTOptix.HMIProject.Project.Current; var myStore = project.GetObject("DataStores").Get<Store.Store>("EmbeddedDatabase1"); object[,] resultSet; string[] header; var queryLabel = LogicObject.Owner as FTOptix.UI.Label; myStore.Query("SELECT COUNT(Column1) FROM Table1", out header, out resultSet); if (resultSet.Rank != 2) return; var rowCount = resultSet != null ? resultSet.GetLength(0) : 0; var columnCount = header != null ? header.Length : 0; if (rowCount > 0 && columnCount > 0) { var column1 = Convert.ToInt32(resultSet[0, 0]); StringBuilder sb = new StringBuilder("Record Count: "); sb.Append(column1); var queryResultLabel = LogicObject.Owner as FTOptix.UI.Label; queryResultLabel.Text = sb.ToString(); } } }
- Speichern Sie den Code.
Rückmeldung geben