NetLogic für das Einfügen von Zufallswerten ausarbeiten

Dieses NetLogic-Skript fügt Zufallswerte in die Datenbanktabelle
Table1
ein.
Voraussetzungen
Legen Sie den standardmäßigen externen Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Code-Editor festlegen.
  1. So arbeiten Sie die NetLogic aus
  2. Erweitern Sie in der
    Projektansicht
    den Ordner
    Datenspeicher
    .
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datenbank und wählen Sie
    Neu
    Laufzeit-NetLogic
    aus.
  4. Bewegen Sie den Mauszeiger über die NetLogic, wählen Sie
    Edit
    aus und geben Sie
    EmbeddedDatabase1NetLogic
    ein
  5. Doppelklicken Sie auf die NetLogic.
    Der externe Code-Editor wird geöffnet.
  6. Ersetzen Sie im Code-Editor den vorhandenen Code durch den folgenden Code:
    #region Using directives using System; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.NetLogic; using FTOptix.Store; #endregion public class EmbeddedDatabase1NetLogic : BaseNetLogic { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is stopped } [ExportMethod] public void InsertRandomValues (){ // Get the current project folder. var project = Project.Current; // Save the names of the columns of the table to an array string[] columns = { "Column1", "Column2", "Column3" }; // Create and populate a matrix with values to insert into the odbc table var rawValues = new object[1000, 3]; Random randomNumber = new Random (); for (UInt16 i = 0; i < 1000; ++i) { // Column1 rawValues[i, 0] = i; // Column2 rawValues[i, 1] = randomNumber.Next(0, 5000); // Column3 rawValues[i, 2] = randomNumber.NextDouble() * 5000; } var myStore = LogicObject.Owner as Store; // Get Table1 from myStore var table1 = myStore.Tables.Get<Table>("Table1"); // Insert values into table1 table1.Insert(columns, rawValues); } }
  7. Speichern Sie den Code.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.