Uhrbeschriftung erstellen

Erstellt eine Beschriftung, die die aktuelle Uhrzeit anzeigt.
  1. Erstellen Sie die Beschriftung:
    1. Klicken Sie in der
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf
      MainWindow (type)
      und wählen Sie dann
      Neu
      Basis-Steuerelemente
      Beschriftung
      aus.
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Beschriftung, wählen Sie
      Edit
      aus und geben Sie
      ClockLabel
      ein.
  2. Die Beschriftung konfigurieren
    1. WICHTIG:
      Während Sie diesen Schritt ausführen, wählen Sie im Dialogfeld des dynamischen Link unten im Dropdown-Menü
      Format
      ein Zeitformat aus.
      Wählen Sie zum Beispiel
      hh:mm:ss
      .
      Erstellen Sie in
      Eigenschaften
      einen dynamischen Link zwischen
      Text
      und
      ProjectName
      NetLogic
      ClockLogic
      Zeit
      .
      Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
    2. Erstellen Sie in
      Eigenschaften
      einen dynamischen Link zwischen
      Sichtbar
      und
      ProjectName
      UI
      MainWindow (Type)
      ShowClockCheckBox
      Aktiv
      .
      Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.