Eingeschränkte Variable erstellen

Erstellen Sie eine Variable mit Hoch- und Niedrig-Grenzwerten, die mit den Anzeigen verknüpft wird.
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    Modell
    und wählen Sie
    Neu
    Variable
    aus.
  2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Variable, wählen Sie
    Edit
    aus und geben Sie
    ConstrainedVariable
    ein.
  3. Setzen Sie in
    Eigenschaften
    die Option
    ConstrainedVariable (Int32)
    auf
    30
    .
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf
    ConstrainedVariable
    und wählen Sie
    Neu
    Bereich
    .
  5. Legen Sie unter
    EURange
    die Eigenschaften fest:
    1. Setzen Sie
      Beschränkung
      auf
      Wahr
      .
    2. Setzen Sie den
      Hoch-Grenzwert
      auf
      50
      .
    3. Setzen Sie
      Niedrig-Grenzwert
      auf
      20
      .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.