Elemente zur Steuerung des Mindestwerts erstellen
Erstellen Sie eine Beschriftung und eine Messwertanzeige für die Steuerung des Minimalwerts.
- Erstellen Sie eine Beschriftung für den Minimalwert:
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufMainWindow (Type)und wählen Sie dann aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Beschriftung, wählen Sie aus und geben SieMinValueLabelein.
- Setzen Sie inEigenschaftendie OptionTextaufMinimum Value.
- Erstelen die Mindestmesswertanzeige:
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufMainWindow (Type)und wählen Sie dann aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Messwertanzeige, wählen Sie aus und geben SieMinGaugeein.
- Erstellen Sie inEigenschafteneinen dynamischen Link zwischen demWertund .Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Rückmeldung geben