Listenfeld erstellen

Erstellen Sie ein Listenfeld, mit dem Sie zwischen den Motor- und Kiln-Objekten hin- und herwechseln können.
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    MainWindow (type)
    und wählen Sie dann
    Neu
    Daten-Steuerelemente
    Listenfeld
    aus.
  2. Erstellen Sie in
    Eigenschaften
    einen dynamischen Link zwischen
    Modell
    und
    ProjectName
    Modell
    .
    Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
  3. Erweitern Sie die Eigenschaft
    Modell
    des Listenfeldes und erstellen Sie dann einen dynamische Link zwischen
    ItemKind
    und
    Typen
    ObjectTypes
    Objekt
    .
    Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.