Zielgerät hinzufügen
Konfiguration eines Zielgeräts für die Bereitstellung von
FactoryTalk Optix-Anwendungen
über das Netzwerk.- Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste nebenAusführen
- (Optional) Wenn Sie nur die aktiven Remote-Geräte anzeigen lassen möchten, schalten Sie inZielgeräteeinstellungendie OptionAktive Remote-Geräteum.TIPP: Aktualisieren Sie die Remote-Zielgeräte durch Auswahl vonAktualisieren.
- Ihnen stehen die folgende Optionen zur Verfügung:
- Einen Ordner und dann auswählen.
- EinFactoryTalk®Remote Access™-Gerät und dann auswählen, um ein vom ausgewähltenFactoryTalk Remote Access-Gerätenetzwerk zugängliches Gerät hinzuzufügen.
- (Optional) Bearbeiten Sie inNameden Namen des Zielgeräts.WICHTIG: Der Name darf nur alphanumerische Zeichen enthalten.
- Geben Sie inIP-Adressedie IP-Adresse des Zielgeräts ein.
- Geben Sie inBenutzernameden Namen des Benutzers ein, der sich am Zielgerät anmelden soll.
- Windows®-Benutzername
- Ein Systembenutzername:
- DOMAIN\: für Domänenbenutzer.username
- : für lokale Benutzer auf Geräten, die der Domäne beigetreten sind..username
- : für lokale Benutzer auf Geräten außerhalb der Domäne.username
- Linux-Benutzername
- Ein Administrator-Benutzername.
WICHTIG: Für den Benutzer muss auf dem Zielgerät ein Passwort konfiguriert sein. - (Optional)Zielpfad, geben Sie den Pfad auf dem Zielgerät ein, um die Anwendung bereitzustellen.TIPP: Der Standardpfad für die Bereitstellung von Windows-Zielgeräten ist%localappdata%. Die Definition eines benutzerdefinierten Pfads ist dann hilfreich, wenn die PartitionC:\des Zielgeräts schreibgeschützt ist. Der Zielpfad für Ubuntu-Zielgeräte ist /home/<Benutzername>/Documents/Project_1.NOTIZ: Sie können nur ein einziges Projekt bereitstellen. Daher entfernt jede Anwendung, die zuvor imZielpfadbereitgestellt wurde, den Pfad im Standardziel, und jede Anwendung, die zuvor im Standardziel bereitgestellt wurde, entfernt denZielpfad.NOTIZ: DerZielpfadwird bei der Bereitstellung vonFactoryTalk Optixmit Ausführung als Dienst nicht unterstützt.
- (Optional) Wählen SieProjekt auf Gerät verschlüsselnaus, um das bereitgestellte Projekt auf dem Zielgerät zu verschlüsseln.Weitere Informationen finden Sie unter Projektverschlüsselung auf einem Zielgerät.
- (Optional) Wählen SieQuellprojekt auf Gerät herunterladenaus, um das Quellprojekt auf das Zielgerät herunterzuladen.TIPP: Durch das Herunterladen des Quellprojekts auf das Zielgerät können Sie später das Quellprojekt vom Zielgerät auf den Entwicklungscomputer hochladen. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt öffnen.
- (Optional) Für das Überschreiben von auf dem Zielgerät vorhandenen Dateien wählen SieAnwendungsdateien übertragenaus.TIPP: Wenn Sie die Bereitstellung eines verschlüsselten Projekts beabsichtigen, wählen SieAnwendungsdateien übertragenaus.
- (Optional) Für die Optimierung des Projekts vor der Übertragung wählen SieOptimiertes Projekt übertragenaus.WICHTIG:Optimierte Projekte:
- Sind kleiner, weil Knoten nur dann geladen werden, wenn sie zur Laufzeit benötigt werden.
- Tags sollten sich in einem externen Tag-Repository und nicht im Projekt-Repository befinden.
- Das Laden und Wechseln von Bildschirmen auf Geräten mit geringer Leistung kann länger dauern.
Sie können keine Projekte optimieren, die OPC UA-Server enthalten, die das gesamte Modell oder mindestens ein Tag veröffentlichen. - Für die Auswahl des Zielgeräts wählen SieAuswählenaus.
Zielgerät
Ziel
Rückmeldung geben