Projekt exportieren
Exportieren Sie ein Projekt, um es zu archivieren oder in einer einzelnen Datei an einen anderen Benutzer zu senden. Sie können das exportierte Projekt mit einem Passwort schützen.
- Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste das Dropdown-Menü nebenSpeichern
- Wählen Sieaus.
- (Optional) Ändern Sie den Projektnamen.
- (Optional) Ändern Sie den Speicherort, in den das Projekt exportiert werden soll.
- (Optional) Geben Sie ein Passwort ein, um das exportierte Projekt zu schützen.
- Klicken Sie aufExportieren.
Rückmeldung geben