Laufzeit-Tools auf Windows-Geräten installieren
Sobald Sie das Installationspaket für die
FactoryTalk®Optix™
Runtime-Tools heruntergeladen haben, installieren Sie sie.
NOTIZ:
Wenn das Laufzeitgerät nicht mit dem Internet verbunden ist, können Sie das Installationspaket nicht von der
FactoryTalk®Optix™
-Startseite herunterladen. Laden Sie das Installationspaket auf ein Online-Gerät herunter und übertragen Sie es dann mit Hilfe eines USB-Laufwerks auf das Laufzeitgerät.- Wenn der Download abgeschlossen ist, wählen SieÖffnenaus, um den Ordner mit den heruntergeladenen Dateien zu öffnen.
- Doppelklicken Sie im Download-Ordner auf die .exe-Datei derFactoryTalk®Optix™Runtime-Tools und warten Sie, bis der Installationsvorgang abgeschlossen ist.DerFactoryTalk®Optix™-Anwendungsaktualisierungsdienst und derFactoryTalk®Optix™Berechtigungsmanager sind nun installiert.
NOTIZ:
Wenn das Projekt eine ODBC-Datenbank enthält, die mit einem MySQL-Server verknüpft ist, installieren Sie ein
MySQL ODBC-Connector
-Zusatzpaket, das Sie von der Microsoft-Produktseite herunterladen können.
NOTIZ:
Wenn das Projekt eine ODBC-Datenbank enthält, die mit einem SQL-Server verknüpft ist, installieren Sie ein zusätzliches Paket
ODBC Driver 17 for SQL Server
, das Sie von der Microsoft-Produktseite herunterladen können.
TIPP:
Um
FactoryTalk®Optix™
Studio und/oder die Windows-Laufzeit-Tools im unbeaufsichtigten Modus zu installieren, führen Sie die folgenden Skripts an der Windows-Eingabeaufforderung aus, indem Sie den Platzhalter <version>
entsprechend ersetzen.FTOptixStudioSetup_Win32_<version>.exe /Q /IAcceptAllLicenseTerms
FactoryTalkOptixRuntimeToolsSetup_Win32_<version>.exe /Q /IAcceptAllLicenseTerms
Der unbeaufsichtigte Modus ist nützlich, wenn Sie nicht mit dem Skript interagieren möchten, und ebenso für verschiedene Automatisierungen.
Rückmeldung geben