Laufzeitstart

Wenn Sie Ihre Anwendung als Dienst starten, wird die Laufzeit automatisch gestartet, ohne dass sich ein Benutzer anmelden muss. In diesem Fall können Sie kein natives Präsentationsmodul verwenden. Die Laufzeit funktioniert unabhängig davon, ob Sie eine Benutzeroberfläche haben, z. B. im Falle eines Gateways.
NOTIZ: Weitere Informationen finden Sie unter
Konfigurieren eines Präsentationsmoduls
in der
FactoryTalk®Optix
Online-Hilfe.
Wenn Ihre Anwendung nicht als Dienst ausgeführt wird, müssen Sie sich anmelden, damit die Laufzeit gestartet werden kann.
  1. Nachdem Sie die Laufzeit-Tools installiert haben, klicken Sie auf
    Konfigurieren
    , um sie zu starten, und wählen Sie
    FactoryTalk Optix als Dienst ausführen
    aus.
  2. Stellen Sie die Anwendung auf dem Zielgerät bereit.
    NOTIZ: Weitere Informationen finden Sie unter FactoryTalk Optix-Anwendung bereitstellen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.