FactoryTalk Optix Studio Pro-Berechtigung Ihrer Organisation zuweisen

Eine neu erworbene Berechtigung kann vom Käufer in FactoryTalk Hub angezeigt werden. Anschließend muss die Berechtigung der entsprechenden Organisation zugewiesen werden, damit sie auch für andere Benutzer verfügbar ist.
  1. Rufen Sie FactoryTalkHub.com auf, um Ihre neue Berechtigung anzuzeigen.
  2. Wählen Sie in der Titelleiste der FactoryTalk Hub-Seite die Option und dann
    Anzeigeberechtigungen
    .
    Die neue Berechtigung wird oben bei
    Alle Berechtigungen
    unter
    Zur Zuweisung verfügbar
    angezeigt.
  3. Vergewissern Sie sich, dass der richtige Organisationsname auf der rechten Seite der FactoryTalk Hub-Titelleiste dargestellt wird.
  4. Suchen Sie die Berechtigung, die Sie Ihrer Organisation zuweisen möchten, und wählen Sie neben der Zeile der Berechtigung die Option
    Zuweisen
    .
  5. Vergewissern Sie sich, dass die Berechtigung, die Organisation und die Anzahl der zugewiesenen Berechtigungen korrekt sind, und wählen Sie dann
    Zuweisung überprüfen
    .
    TIPP: Sobald eine Zuweisung zu einer Organisation erfolgt ist, kann die Zuweisung einer Berechtigung nicht mehr rückgängig gemacht werden.
  6. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, bestätigen Sie die Zuweisung.
    Die Berechtigung ist nun der Organisation zugewiesen.
  7. Wählen Sie in der oberen linken Ecke der FactoryTalk Hub-Webseite die Option
    Startseite
    .
  8. Wählen Sie die Kachel
    FactoryTalk Optix
    aus.
  9. Wählen Sie auf der Startseite von
    FactoryTalk®Optix
    oben die Option
    Berechtigungen
    aus.
  10. Wählen Sie auf der Seite
    Berechtigungen
    die Option
    Berechtigungen für Organisationen
    aus.
Die zugewiesene Berechtigung wird angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.