Visual Studio Code installieren und konfigurieren
Wählen Sie während der Visual Studio Code-Installation die zusätzlichen Komponenten aus, damit mehrere Programmiersprachen für die mögliche Implementierung von IntelliSense unterstützt werden.
Anweisungen zur Installation von Visual Studio Code finden Sie in der Onlinedokumentation.
- Navigieren Sie nach der Installation von Visual Studio Code zum Erweiterungskatalog und fügen Sie die Unterstützung für die ProgrammierspracheC#hinzu.NOTIZ: Anweisungen zum Hinzufügen von Unterstützung von Programmiersprachen finden Sie in der Visual Studio Code-Onlinedokumentation.
- (Optional) Fügen Sie das C#-Snippets-Plug-In hinzu, das einige schnelle Tools bietet, um das Schreiben von Code zu beschleunigen.
- Für die Kommunikation mit einem File Transfer Protocol (FTP) oder anderen Geräten, z. B. einem Barcodeleser, müssen Sie möglicherweise andere Pakete und einen Paket-Manager installieren, z. B. die Benutzeroberfläche des NuGet-Paket-Managers.
Rückmeldung geben