- Einrichtung von FactoryTalk Optix Studio
- Einrichtung von FactoryTalk Optix Runtime
- FactoryTalk Optix Runtime-Berechtigungen
Konzepte-Depot von Kernfunktionen
SCHNITTSTELLE
Den Fensterbereich von dem Hauptfenster abtrennen.
Den Fensterbereich an das Hauptfenster anhängen.
GRAFIKOBJEKTE
Der PDF-Viewer unterstützt diese Protokolle für die Anzeige von Remote-PDF-Dateien:
- http
- https
Format | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
d | Numerisch, ohne Tausendertrennzeichen. Nach dem Formatplatzhalter wird die Anzahl der Dezimalstellen mit einer Ganzzahl (ohne Auffüllung) konfiguriert. |
|
n | Numerisch, mit Tausendertrennzeichen. Nach dem Formatplatzhalter wird die Anzahl der Dezimalstellen mit einer Ganzzahl (ohne Auffüllung) konfiguriert. |
|
e | Exponentialschreibweise. Nach dem Formatplatzhalter wird die Anzahl der signifikanten Zahlen mit einer Ganzzahl konfiguriert. |
|
f | Festkomma-Schreibweise. Nach dem Formatplatzhalter wird die genaue Anzahl der Dezimalstellen mit einer Ganzzahl konfiguriert. |
|
p | Prozentsatz. Nach dem Formatplatzhalter wird eine Ganzzahl verwendet, um die Anzahl der Dezimalstellen zu konfigurieren. |
|
x | Hexadezimale Schreibweise. | 255 ► ff |
b | Binäre Schreibweise. | 107 ► 1101011 |
o | Oktalschreibweise. | 56 ► 70 |
BENUTZER UND GRUPPEN
Die Authentifizierungsmodi bestimmen die Benutzertypen, die sich bei der Anwendung anmelden können:
Benutzerauthentifizierungsmodus | Beschreibung | Konventionen für Benutzernamen |
---|---|---|
Nur Modell | Erlaubt nur den in FactoryTalk Optix Studio erstellten Benutzern, sich anzumelden (Standard). | Eindeutiger Benutzername |
Nur Lokal | Erlaubt nur lokalen Windows -Benutzern die Anmeldung. |
|
Active Directory | Erlaubt nur Active Directory-Benutzern die Anmeldung. |
|
Nur Domäne | Erlaubt nur Active Directory-Benutzern und lokalen Windows -Benutzern, sich anzumelden. |
|
Jede | Erlaubt Benutzern jeden Typs die Anmeldung. | Konventionen für Benutzernamen in den Betriebsmodi Nur Modell, Nur lokal, Active Directory und Nur Domäne. |
KOMMUNIKATIONSTREIBER
TIPP:
Dieser Kommunikationstreiber unterstützt den Import von Tags im Online-Modus. Im Online-Modus ist es nicht erforderlich, Tags manuell aus dem Controller in eine Datei zu exportieren.
Sie können das EtherNet/IP-Brückenmodul 1756-ENET nicht mit dem
RA EtherNet/IP-Treiber
verwenden.Von diesen Dateitypen können Sie Tags im Offline-Modus laden:
Nutzen Sie den Offline-Modus zum Importieren von Tags aus den folgenden Projektdateien:
ap13
, ap14
, ap15
, ap16
, ap17
, ap18
.
WICHTIG:
Vor dem Importieren von Tags aus einer Projektdatei:
- Stellen Sie sicher, dass die Projektdatei bei aktivierter EigenschaftOptimierter Blockzugriffkompiliert wird.
- Wenn Ihr Projekt mehrere Programme enthält, wählen Sie das Programm aus, aus dem Sie die Tags importieren möchten.
Weitere Informationen finden Sie in der Produktdokumentation.
Verwenden Sie den Online-Modus, um Tags zur Entwurfszeit oder zur Laufzeit direkt vom Controller zu importieren.
Vor dem Importieren von Tags von einem Controller:
Setzen Sie die
Zugriffsebene
auf eine Vollzugriff
-Option.Deaktivieren Sie gegebenenfalls die Option
Nur sichere PG/PC- und HMI-Kommunikation zulassen
.Aktivieren Sie die Option
Zugriff mit PUT/GET-Kommunikation vom Remote-Partner zulassen
.Weitere Informationen finden Sie in der Produktdokumentation.
Dieser Kommunikationstreiber unterstützt das Importieren von benutzerdefinierten Datentypen, die im Controller-Projekt definiert sind.
DYNAMISCHE LINKS
- Lesen
- Lesen vom Quellknoten zum übergeordneten Knoten.Standard für in NetLogics definierte dynamische Links.
- Schreiben
- Schreiben vom übergeordneten Knoten zum Quellknoten.
- Lesen/Schreiben
- Lesen vom Quellknoten zum übergeordneten Knoten und Schreiben vom übergeordneten Knoten zum Quellknoten.Standard für dynamische Links, die in derFactoryTalk Optix Studio-Benutzeroberfläche erstellt werden.
Die Richtung des dynamischen Links:
- Lesen vom Quellknoten zum übergeordneten Knoten.
- Schreiben vom übergeordneten Knoten zum Quellknoten.
- Lesen vom Quellknoten zum übergeordneten Knoten und Schreiben vom übergeordneten Knoten zum Quellknoten.
PRÄSENTATIONSMODULE
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Abfragezeit für dynamische Variablen | Zeitintervall für das periodische Ablesen der Quellfeldvariablen von dynamischen Links. |
Typ des Text-Renderings | Entweder Auto oder Native |
Anmeldefenster | Der Objekttyp des Anmeldefensters, das bei Sitzungsstart angezeigt wird, wenn Sie nicht angemeldet sind |
Startfenster | Der bei Sitzungsstart zu erstellende Startfenster-Objekttyp |
Erstbenutzer | Der Startbenutzer, mit dem die Sitzung authentifiziert werden soll. |
Stylesheet | Satz von Stilen für Grafikobjekte, entweder global oder für bestimmte Objektklassen. |
Sitzung | Eine verfügbare Sitzung. |
Virtuelle Tastatur aktivieren | Aktiviert/deaktiviert die virtuelle Tastatur. |
PROJEKTE
Sie können für die unterstützten Sprachen spezifische Sonderzeichen und diakritische Zeichen in Objektnamen und Objekteigenschaften verwenden.
Stellen Sie bei Verwendung von zur Laufzeit in Komponenten sichtbaren Sonderzeichen sicher, dass auf den Zielgeräten eine diese Sonderzeichen unterstützende Schriftart vorhanden ist. Siehe #.
Rückmeldung geben