Präsentationsmodule konfigurieren
Fügen Sie ein natives Präsentationsmodul oder ein Web-Präsentationsmodul zu Ihrem Projekt hinzu.
TIPP:
Jedes Projekt kann ein einzelnes natives Präsentationsmodul und ein einzelnes Web-Präsentationsmodul enthalten. Wenn Ihr Projekt auf dem Eingebetteten Edge-Computing-Modul (1756-CMEE1Y1) ausgeführt wird, fügen Sie ein Web-Präsentationsmodul hinzu, und löschen Sie das native Präsentationsmodul.
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste auf den OrdnerUIfür das Projekt und wählen Sie dannNeuaus.
- Wählen Sie eine der folgenden Präsentationsmodule aus:
- Natives PräsentationsmodulErstellen Sie ein natives Präsentationsmodul, wenn SieFactoryTalk Optixals Anwendung auf dem lokalen Gerät ausführen lassen möchten. In einem typischen HMI-Szenario ist dies das direkte Rendern vonFactoryTalk Optix-Anwendungauf dem Bildschirm des Zielgeräts.
- . Erstellen Sie ein Web-Präsentationsmodul, wenn SieFactoryTalk Optixals Dienst auf dem Laufzeitgerät oderFactoryTalk Optixals Anwendung zur Interaktion mit dem System mithilfe eines Web-Clienten ausführen möchten.FactoryTalk Optixführt als Dienst automatisch die bereitgestellte Anwendung mit oder ohne Benutzeroberfläche aus. Dieser Modus wird in der Regel verwendet, wenn es keinen lokalen Operator auf dem Laufzeitgerät gibt.
- (Optional) Wählen Sie dasnative Präsentationsmodulaus, und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen inEigenschaftenvor.
- Abfragezeit für dynamische Variablen. Zeitintervall zwischen Variablenablesungen.
- Typ des Text-Renderings. Gibt an, wie Text auf de, UI-Steuerelement gerendert wird.
- Virtuelle Tastatur aktivieren. Aktiviert die virtuelle Tastatur.
- Anmeldefenster. Typ des Anmeldefensters, der beim Start der Sitzung angezeigt wird, wenn kein Benutzer angemeldet ist.
- Startfenster. Der bei Sitzungsstart erstellte Startfenster-Objekttyp.
- Benutzer beim Start. Benutzer, der die Sitzung authentifiziert.
- Stylesheet. Grafikobjekte des Stils.
- Sitzung. Das zu verwendende Objekt der Benutzeroberflächensitzung.
- (Optional) Wählen Sie dasWeb-Präsentationsmodulaus, und nehmen Sie die erforderlichen Änderungen inEigenschaftenvor.
- Abfragezeit für dynamische Variablen. Zeitintervall zwischen Variablenablesungen.
- Protokoll. Protokoll für die Kommunikation zwischen Web-Clients und dem Webserver.
- IP-Adresse. IP-Adresse des Webservers. Wenn Sie den Webserver lokal hosten, legen Sie als IP-Adresse127.0.0.1fest.
- Port. Port für die Kommunikation zwischen Webclients und dem Webserver.
- Hostname. Hostname des Webservers.
- Maximale Anzahl an Verbindungen. Maximale Anzahl an Webclients, die sich mit dem Webserver verbinden können.
- Zugelassene Remote-Quellen. Liste der Remote-Quellen, die Sie laden oder für den Zugriff auf die aktuelle Ressource verwenden können. Akzeptierte Formate sind zum Beispiel der Name des Internet-Hosts oder die IP-Adresse. Das URL-Muster, die Portnummer und der Pfad sind optional. Platzhalter (*) wie *.example.com werden für Subdomänen, Hostadressen und Portnummern akzeptiert.TIPP: Geben SieZugelassene Remote-Quellenein, um anzugeben, welche URLs die aktuelle Ressource einbetten können. Zugelassene Remote-Quellen bieten mehr Sicherheit und Kontrolle beim Laden und Zugriff auf Remote-Ressourcen.
- Anmeldefenster. Typ des Anmeldefensters, das geöffnet wird, wenn Sie eine Sitzung starten und kein Benutzer angemeldet ist.
- Startfenster. Der bei Sitzungsstart erstellte Startfenster-Objekttyp.
- Benutzer beim Start. Benutzer, der die Sitzung authentifiziert.
- Stylesheet. Grafikobjekte des Stils.
- Sitzung. Das zu verwendende Objekt der Benutzeroberflächensitzung.
Rückmeldung geben