Die Fertigungsbranche verändert sich und generative KI gehört zu den zahlreichen Faktoren für diese Veränderungen. Der Bericht zum Stand der intelligenten Fertigung 2024 befasst sich eingehend damit, wie Mitarbeiter mithilfe von generativer KI ein völlig neues Leistungsniveau erreichen. Gemäß den Daten aus diesem Jahr stellen die wirtschaftliche Lage und die Inflation nach wie vor ein großes Problem dar, doch Unternehmen investieren im Vergleich zum Vorjahr mehr in Technologie, um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Der diesjährige Bericht enthält diese und weitere wichtige Erkenntnisse aus der Umfrage mit 1.600 Teilnehmern aus 17 Ländern, die von einem unabhängigen externen Forschungsunternehmen durchgeführt wurde. Die Ergebnisse zeigen auf, wie Hersteller im Jahr 2024 und darüber hinaus mit Technologie und ihren Mitarbeitern umgehen, um eine stabile Zukunft von morgen aufzubauen.