Configurar un gráfico XY

Configurar un gráfico XY

Configure un gráfico XY para visualizar los datos.
  1. En la
    Vista del proyecto
    , en
    UI
    , haga clic con el botón derecho en un contenedor y, a continuación, seleccione
    Nuevo
    Controles de datos
    Gráfico de XY
    .
  2. (Opcional) En
    Propiedades
    , establezca:
    • Zoom
      . El nivel de zoom del gráfico.
    • Centro X
      . Coordenada X con respecto a la que se centra el gráfico.
    • Centro Y
      . Coordenada Y con respecto a la que se centra el gráfico.
    • Clave visible
      . Muestra u oculta la leyenda de las plumas.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal