Producenter kan udnytte data til at forbedre både sikkerhed og ydeevne væsentligt ved hjælp af to nye smarte sikkerhedsenheder fra Rockwell Automation.
De nye Allen-Bradley SafeZone 3 laserscanner med CIP sikkerhed over EtherNet/IP og Allen-Bradley GuardShields 450L light curtain med CIP Safety over EtherNet/IP plug-in giver brugerne adgang til data, der er vigtige for et komplet billede af maskin- eller produktionslinjers status. I sidste ende skaber enhederne smarte maskiner, der gør det muligt at øge oppetiden, foretage præventiv vedligeholdelse, forbedre fleksibiliteten og styrke sikkerheden, samtidig med at de samlede udgifter til maskinerne sænkes.
De smarte enheder leverer fx diagnostisk information om, hvor sikkerhedsrelaterede fejl opstår eller hvorvidt ansatte følger standarddriftsprocedurer. Indsigten kan benyttes til at øge produktiviteten og bæredygtigheden i produktionsudstyret.
“For mange producenter hjælper dette ikke blot med at sikre både ansatte og processer, den forbedrer også produktiviteten markant,” siger Lee Lane, vicepræsident og general manager, Sensing, Safety & Industrial Components Business, Rockwell Automation. ”Traditionelle sikkerhedsanordninger leverer få eller ingen data. Smart sikkerhedsudstyr giver indsigt i driften og hjælper brugerne med at forstå, hvilke forhold og faktorer der påvirker sikkerhed og produktivitet.”
Den nye SafeZone 3 laserscanner med CIP Safety muliggør områdedetektion i en arbejdscelle. Tilføjelsen af CIP Safety giver brugerne mulighed for simultant at betjene flere sikkerhedszoner, i stedet for at skifte fra den ene til den anden. Den forlænger desuden scannerens feltområde og giver vigtig diagnostisk data via en EtherNet/IP-forbindelse.
Det kan forbedre produktiviteten, for eksempel ved advarsler eller alarmer til ansatte, hvis de nærmer sig en fare. Det kan være i forbindelse med at de ansatte vil forhindre at en maskine kører langsommere eller stopper. Desuden udvider CIP-sikkerhedsfunktionen tilgængelige diagnostiske data og kan fx advare brugere om almindelige fejl, såsom støv på scannerens linse.
GuardShield 450L light curtain med CIP Safety over EtherNet/IP plug-in øger medarbejderes sikkerhed i relation til farlige maskinbevægelser. CIP Safety plug-in giver brugerne adgang til diagnostisk data, der kan øge både produktivitet og fleksibilitet.
For eksempel kan brugerne se præcis, hvilke bjælker der udløses på lysgitteret og dermed hurtigere afdække årsagen til nedetid. Brugerne kan også tage en prøve af lysscreeningen hvert 100 millisekund for at spore emner, som løber gennem den og dermed identificere mulige kvalitetsproblemer.
CIP Safety er en udvidelse af Common Industrial Protocol (CIP), applikationsprotokollen til EtherNet/IP. Smarte produkter, som bruger CIP Safety med teknologier såsom GuardLink, hjælper til øget sikkerhed og produktivitet og forenkler ledningsførelse. De tilbyder også integration med Allen-Bradley Compact GuardLogix SIL 3 kontrolsystem via Studio 5000 Logix Designer applikationen.
Disse og andre smarte produkter, såsom 843ES sikkerhedskoder og CompactBlock Guard Safety I/O universal kodemodul, indgår i Rockwell Automations sikkerheds- portefølje, som kombinerer konnektivitet og stærkere data og muliggør smartere og højt- performende produktion.