Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) og Ansys (NASDAQ: ANSS) offentliggør, at Studio 5000 Simulation Interface nu kan bruges sammen med Ansys digitale tvillinger. Det giver automatiserings- og procesingeniører nye måder at bruge simulering på for at optimere design, implementering og ydeevne i procesindustrien.
Studio 5000 Simulation Interface forbinder Rockwell Automations industrielle kontrolsystemer med simulerings- og modelværktøjer. Den nyeste version forbedrer forbindelsen til Ansys Twin Builder, en førende software, der bruges til at skabe simuleringsbaserede digitale tvillinger eller digitale kopier af fysisk udstyr. Softwaren bruger multifysik til at identificere, hvordan fx strømningshastigheder, mekanisk belastning og termiske profiler kan påvirke udstyrets ydeevne og tilstand.
"Ved at forbinde et kontrolsystem til Ansys Twin Builder kan brugerne simulere komplekse fysiske processer og give realistiske input til kontrolsystemet," sagde Julie Robinson, business manager, Rockwell Automation. “Det giver rigtig god indsigt i hele udstyrets livscyklus. For eksempel kan en simuleringsmodel, der kører parallelt med et fysisk system i produktion, vise muligheder for at optimere ydeevnen i realtime.”
Ingeniører kan bruge digitale tvillinger og simulering til at forbedre systemdesign, levering og ydeevne ved at:
- Oprette og teste design i et virtuelt rum for at spare tid og reducere behovet for at fremstille dyre fysiske prototyper.
- Tage udstyr i brug virtuelt for at undgå problemer på selve produktionsstedet under opstart
- Sammenligne simuleret og faktisk systemydeevne og identificere justeringer, der kan forbedre effektivitet, output og meget mere.
- Teste procesændringer med henblik på at øge produktion eller andre ydelsesaspekter i et virtuelt rum, før de eksekveres i et fysisk system.
- Beregne komponenternes resterende levetid, som en del af en forebyggende vedligeholdelsesstrategi, så komponenterne kan udskiftes, før de forårsager uplanlagt nedetid.
- Gennemføre operatørtræning i et virtuelt miljø, hvor det ikke er nødvendigt at have udstyr til rådighed. Operatører kan undervises i og træne uventede eller farlige situationer.
"At forbinde den digitale og fysiske verden med Studio 5000 Simulation Interface har stor værdi for brugerne," sagde Shane Emswiler, senior vice president of products, Ansys. ”Det kan øge tempoet fra konceptuel designfase til fysisk udstyr og gøre det til en lavere pris. Det giver også en ny, værdifuld indsigt under produktionen. For eksempel kan brugere teste forskellige scenarier for at forstå virkningen af ændringer på den samlede proces. De kan oprette virtuelle sensorer for at estimere værdier, der ellers er for dyre eller ikke er mulige at fastslå i dag, og de kan forudsige fejl, der skader produktionen og bundlinjen.”
Studio 5000 Simulation Interface giver brugerne mulighed for at tilslutte en digital tvilling til enten en imiteret eller en fysisk controller. Tilslutning til en imiteret controller hjælper dem med at optimere produktionen i designfasen, før de har en fysisk controller. Ved at oprette forbindelse til en fysisk controller kan de via den digitale tvilling se, hvordan udstyret bør fungere, og sammenligne det med den reelle ydeevne.
Om Ansys
Hvis du nogensinde har set en raketaffyring, fløjet med fly, kørt i bil, brugt en computer, brugt en mobilenhed, kørt over en bro eller brugt bærbar teknologi, er det sandsynligt, at du har brugt et produkt, hvor Ansys-software har spillet en vigtig rolle for tilblivelsen. Ansys er den globale leder inden for simulering. Med vores Pervasive Engineering Simulation hjælper vi verdens mest innovative virksomheder med at levere bedre produkter til deres kunder. Ved at tilbyde den bedste og største portefølje af simuleringssoftware hjælper vi dem med at løse de mest komplekse designudfordringer og skabe uendelig mange produkter. Ansys blev stiftet i 1970 og har hovedsæde syd for Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Se www.ansys.com for flere oplysninger.