Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), verdens største virksomhed dedikeret til industriel automation og digital transformation, annoncerer i dag udgivelsen af en ny serie af industrielle skærme, der kan hjælpe maskinbyggere med at differentiere deres maskiner og opfylde en bred vifte af anvendelsesbehov.
De nye Allen-Bradley® ASEM 6300M industrielle skærme, tidligere en del af produktfamilien - VersaView® 6300, tilbyder adskillige tilpasningsmuligheder. Maskinbyggere har derfor mulighed for, at tilpasse skærmene til parametre såsom omkostninger, ydeevne og udseende. De vigtigste omfatter:
- Modeller i rustfrit stål, inklusive IP66K- og IP69K-klassificerede alternativer, kan opfylde brugernes krav til washdown.
- Andre modeller som imødekommer forskellige behov, med alt fra prisvenligt aluminium til kant-til-kant-glas i slanke, avancerede skærme.
- Single- og multi-touch-skærme giver maskinbyggere mulighed for at matche skærme med deres foretrukne software eller til en brugers driftskrav.
- Skærmstørrelser spænder fra 8,4 til 24 tommer og fås i både standard- og widescreen-formater.
- Styring på langdistance vil snart være tilgængelig. Det gør det muligt ved f.eks. udvidede produktionslinjer at placere en skærm op til 100 meter fra en PC.
"ASEM 6300-skærme kan hjælpe maskinbyggere med at differentiere deres tilbud i både ydeevne og udseende i forhold til konkurrenterne," sagde Lindsay Raspanti, produktchef hos Rockwell Automation. “Skærmene kan skræddersyes til en bred vifte af anvendelsesmuligheder. Og når man kombinerer skærme med høj opløsning med et ultramoderne udseende, skaber man skærme, der forbedrer selv de mest højt ydende smarte maskiner."
Alle ASEM 6300M-skærme har en høj opløsning og leverer kritiske og detaljerede produktionsoplysninger. De kan vise op til fire felter med information på en enkelt skærm, hvilket ikke kun giver operatørerne indsigt i data omhandlende ydeevne og arbejdsinstruktioner, men også videoer i høj opløsning og i realtid.
Når de er parret med Allen-Bradley ASEM 6300B industriboks-pc'erne, kan de industrielle skærme - ASEM 6300M - hjælpe maskinbyggere med at opnå værdifulde tidsbesparelser. De to produkter forbindes og integreres problemfrit, hvilket reducerer den tid, som teknikere skal bruge på at konfigurere skærmene med pc'erne.
Skærmene har også en standardiseret udskæring, så de lettere kan udskiftes. Uanset om en maskinbygger vælger en standard- eller widescreen-skærm, vil de være i stand til at opgradere til fremtidige skærm versioner uden at skulle ændre maskindesignet.
ASEM 6300M industrielle skærme udnytter ekspertisen og teknologien fra ASEM, som er en førende udbyder af digitale automationsteknologier der blev købt af Rockwell Automation i 2020.