Recomendado para usted
Probablemente, el curado sea el proceso más crítico en la producción de neumáticos y represente ese momento crucial en el cual el neumático adopta su forma final.
Pero para varios fabricantes de neumáticos, sus equipos de curado representan el clásico relato de “buenas noticias/malas noticias”. La buena noticia: las prensas de curado de neumáticos, si bien son costosas, normalmente tienen décadas de vida productiva. La mala noticia: las prensas existentes por lo general utilizan arquitecturas de control desactualizadas e independientes que limitan la capacidad de respuesta y la versatilidad del sistema.
A medida que la competencia global, los requisitos normativos y las demandas de producción aumentan, los fabricantes de neumáticos se enfrentan al desafío de ampliar el valor de su inversión de capital significativa y acelerar la productividad.
The Connected Enterprise® puede brindar una estrategia rentable para el área de curado, y más allá.
Rockwell Automation hace tiempo reconoce la importancia de conectar los sistemas de automatización independientes en entornos de fabricación. De hecho, nuestra visión The Connected Enterprise® guio durante décadas el desarrollo de nuestra tecnología de control e información integrados. Ahora, con la convergencia de la tecnología de operaciones (TO) de la planta y la tecnología de la información (TI) a nivel de la empresa, la visión The Connected Enterprise® se convierte en realidad.
¿Qué significa esto para el curado de neumáticos?
En palabras simples, The Connected Enterprise® enlaza las líneas de producción, los activos en el campo, las utilidades y la TI de la empresa para brindar información contextualizada donde y cuando se necesite. Para el curado de neumáticos, eso significa que las prensas existentes se pueden optimizar de nuevas maneras que permiten el acceso más rápido a datos importantes.
Una retroadaptación del sistema de control de Rockwell Automation puede incluir aplicaciones de software de información que capturan datos históricos del proceso del sistema junto con registros de neumáticos individuales completamente rastreables en una sola solución. Para contextualizar mejor los datos, esta aplicación se puede extender para incluir duraciones del ciclo o información de otros dispositivos en la planta, como sensores o sistemas de monitoreo de energía.
Al analizar la información contextualizada, los fabricantes de neumáticos pueden reconocer con mayor facilidad y rapidez la causa de los problemas de calidad o las interrupciones en la producción y determinar las soluciones. El sistema puede brindar acceso inmediato a una descripción general del proceso de curado, incluidas tendencias, alarmas, datos de recetas y consumo de energía. Esta información contextualizada puede revelar la sincronización accidental de los tiempos de inicio de la prensa y los picos relacionados en la demanda de energía, por ejemplo, o revelar el exceso de alarmas e importantes desviaciones del proceso que requieren atención.
Es más, la información contextualizada está disponible sobre la marcha y a través de dispositivos móviles para aquellos que la necesitan: desde un empleado de mantenimiento que soluciona el problema en una máquina hasta el ingeniero que busca optimizarla.
Basada en una conexión principal a Ethernet segura y estándar, la solución de Rockwell Automation es completamente configurable y se puede expandir fácilmente para integrar nuevas capacidades y extender a otras instalaciones de curado.
Obtenga más información sobre las soluciones de curado de neumáticos de Rockwell Automation, y por qué The Connected Enterprise® tiene un buen valor comercial para la fabricación de neumáticos.
Publicado 26 de enero de 2015