Ahora que el arranque y la parada funcionan y los golpes de ariete están controlados, pueden estudiarse otros aspectos de la información de diagnóstico de la aplicación.
Por ejemplo, ¿qué sucede con la cavitación de la bomba, con las admisiones y salidas conectadas o con los casos de bajo flujo?
Algunos dispositivos independientes de detección de cavitaciones en la bomba solo utilizan la corriente para detectar incidencias.
El problema que presentan estos dispositivos es que la corriente no es lineal en un motor, tal y como ilustra la siguiente curva de un motor de 150 Hp, con lo que la corriente por sí sola no ofrece toda la información necesaria.
Entonces, si el motor no presenta mucha carga, ¿es suficiente la corriente para detectar problemas en la bomba? No.
Para obtener una indicación de lo que está haciendo el sistema, es necesario utilizar, aparte de la corriente, medidas de potencia como el factor de potencia y la potencia real.