Por otra parte, otro concepto, el de "un lote específico para cada uno" también está cambiando totalmente las economías de escala de la industria, economías ampliamente respaldadas por el sector farmacéutico durante años. No obstante, para convertir dichos conceptos en realidad, las empresas farmacéuticas tienen que desplegar una tecnología capaz de sacar partido a todas y cada una de las capacidades que un sistema de automatización y de procesos completamente integrado y conectado puede ofrecerles.
La tecnología de un solo uso ayuda a afrontar este reto a muchos de nuestros clientes, pero los retos y las demandas que implica son mayores que los de las instalaciones tradicionales de fabricación. Por ejemplo, con este tipo de tecnología, las instalaciones deben ser capaces de fabricar varios productos, de sacar partido a los consumibles de un solo uso y de contar con arquitecturas ágiles y plug-and-play para que los cambios de productos sean tan rápidos, eficientes y económicos como sea posible.
Para satisfacer las demandas de las instalaciones flexibles y móviles, las soluciones de un solo uso deben poner el foco en las capacidades operativas y en la agilidad del hardware. Cualquier ahorro en tiempo y esfuerzo en los cambios de lote se verá reflejado en el rendimiento financiero global del sistema. En la fábrica del futuro, los clientes necesitarán que sus equipos tengan absoluta movilidad, algo nada fácil de conseguir cuando hay que mover físicamente cargas de más de 500 litros. Esta movilidad, además, hace necesario que los equipos modulares de cualquiera de los proveedores puedan comunicarse entre sí e integrarse con facilidad en un sistema de control de procesos centralizado. De hecho, cualquier retraso en el procedimiento –ya sea por la aparición de alarmas o por una gestión manual ineficiente– aumentará el coste de la tirada del lote.
También señalamos a nuestros clientes que deben tener en cuenta el aumento de complejidad que implica el trabajo en una instalación completamente móvil. En la fabricación de cualquiera de estos lotes, es necesario que un operador realice hasta 900 conexiones individuales, lo que implica que, incluso realizando con éxito el 99 % de las mismas, nueve errores seguirán estando presentes, cualquiera de los cuales puede provocar que el lote falle. Para guiar a los operadores en la conexión de estos tubos de un solo uso, se han desarrollado varias soluciones que utilizan un soporte gráfico para que así puedan visualizar fácilmente la instrucción de trabajo. A medida que los operadores se vayan viendo más implicados en la configuración de estos procesos —con cambios cada vez más frecuentes— cada vez será más importante sacar partido a la tecnología para guiarles en la configuración y el funcionamiento y ayudarles a minimizar los posibles errores. Para conseguirlo, es vital que los equipos modulares de un solo uso no funcionen de forma independiente y puedan conectarse en red y comunicarse con otros similares y con sistemas MES y de control de procesos centralizados.
Cuando nuestros clientes hablan con nosotros, son muy directos sobre estos y otros desafíos y siempre nos piden que les ayudemos a desarrollar las soluciones más efectivas posibles. Este cambiante panorama está redefiniendo sin lugar a dudas el modo de operar de la industria, pero el sector puede aprender de otros, como el automotriz, con suficiente experiencia en control preciso y auditable de las interacciones de los operadores o de otros que ya han adoptado el mismo concepto móvil y plug-and-play.
Desde mi punto de vista, la automatización debe mejorar y no obstaculizar los objetivos generales del concepto instalación del futuro. Gracias a nuestra experiencia analizando los requisitos de los clientes y desplegando soluciones capaces de satisfacer sus exigencias más difíciles, nos encontramos en una posición privilegiada para ayudar a definir la hoja de ruta para el futuro. Un futuro en el que los datos son lo más importante y los pacientes pueden obtener los cada vez más complejos tratamientos que tanto necesitan sin que la economía o la tecnología se interpongan en su camino.