Proteger el potencial de sus máquinas
Las resonancias son el resultado de decisiones de diseño que pueden o no haber sido modeladas por el diseñador. Las decisiones de diseño conocidas incluyen la forma de carga, la selección del material, las dimensiones y el tamaño. Las decisiones de diseño desconocidas comprenden las tolerancias, los procesos de ensamblaje y las características del motor. Las resonancias pueden cambiar con el tiempo a causa del desgaste normal de la máquina. Esto puede incluir aplicaciones que utilizan prolongadores de eje o grandes cargas como los bobinadores.
El enfoque anterior para resolver las resonancias consistía en desajustar la ganancia del regulador. Esto puede evitar que una máquina chirríe y se zarandee, pero también puede disminuir sus prestaciones. Con el tiempo, esto perjudica el rendimiento y reduce su tiempo de reacción a los problemas.
Un variador de CA con ajuste adaptativo utiliza el análisis avanzado para observar y detectar continuamente diferentes tipos de resonancia. El variador puede alertar a los operadores sobre los problemas en tiempo real para que actúen con rapidez. En las configuraciones más avanzadas, el variador puede utilizar filtros especiales para mitigar la resonancia en lugar de desajustar el controlador.
Esta capacidad de autocorregir los problemas le permite mantener el alto nivel de prestaciones que espera. Dependiendo de las características de carga, hemos comprobado que el rendimiento es de dos a cuatro veces mayor cuando se utiliza el ajuste adaptativo.
Además, los variadores de CA con ajuste adaptativo le permiten supervisar la resonancia a lo largo del tiempo y programar reparaciones si las condiciones lo requieren. Esto puede ayudarle a trabajar de forma más inteligente al abordar los problemas de forma proactiva y durante los períodos de mantenimiento programados, no de forma intempestiva durante la producción.
Para obtener más información sobre los variadores con ajuste adaptativo, conozca los nuevos variadores de CA PowerFlex® 755T con tecnología TotalFORCE®.