Reto
Gracias a su experiencia, AUGI ha automatizado los procesos de producción de todo tipo de fábricas e industrias, entre ellas el de la alimentación para animales. Sin embargo, este proyecto presentaba una serie de características diferenciadoras. En primer lugar, se trataba de una fábrica nueva de siete plantas alta producción, con cerca de 300 toneladas a la hora.
En segundo lugar, como explica Xavier Mir, director de Automatización de Procesos de AUGI, “el cliente disponía de mucha maquinaria distribuida por todas las instalaciones que se debían conectar con el sistema central con la mayor eficacia, seguridad y disponibilidad en las comunicaciones”.
Finalmente, se requería automatizar todo el proceso, desde la llegada de camiones con materia prima como cereales, vitaminas, minerales y aditivos; hasta la dosificación y la mezcla según las fórmulas y recetas pertinentes; pasando por el procesado con molinos para transformar la harina; las granuladoras y la maquinaria auxiliar para la fabricación de pellet; el transporte hasta los silos de granel; y la expedición en camiones del producto finalizado.