Solución
Desde un primer momento el Grupo Alimentario Guissona se decantó por implementar el sistema completo de automatización de procesos PlantPAx™, de Rockwell Automation, el cual aporta una gran disponibilidad, integración de dispositivos, gestión de activos, productividad de diseño, control de lotes y secuenciación y productividad de las operaciones.
De esta forma, la empresa cubría tres grandes áreas. En palabras del responsable de Automatización del departamento de Alimentación Animal del Grupo Alimentario Guissona, “la primera es la gestión de la producción, para lo cual se diseñó la aplicación MES para crear los lotes de producción a partir de los pedidos del sistema ERP y enviarlos automáticamente al sistema de control Batch.
A continuación, también hicimos hincapié en la ejecución de la producción basándonos en el inventario de material con información en tiempo real de su stock, localización y disponibilidad. Y por último, generamos un sistema de reporte de lotes, consumos de material y trazabilidad a partir de los datos históricos que nos proporciona FTBatch”.
El nuevo sistema de control, junto a la aplicación MES, permite a Guissona controlar las 153 fases de equipo de toda la planta. La red de control es ControlNet redundante donde se conectan la periferia de E/S FLEX I/O, 140 variadores de Frecuencia, diversos arrancadores suaves y 16 unidades de pesaje que administran 5 básculas cada una para controlar conjuntamente con variadores de frecuencia las diferentes dosificaciones en línea de la planta.
El Sistema PlantPAx™ – ofrece una única plataforma de control que ayuda a incrementar la eficiencia y productividad en todas las líneas de la organización.