Con el objetivo de mejorar el nivel de la productividad, la consistencia del operador y la eficiencia de mantenimiento, Rockwell Automation ha repotenciado sus funciones de proceso para plantas de cemento.
Este nuevo sistema para la industria incluye instrucciones de proceso prediseñadas y verificadas, desarrolladas conjuntamente con las principales compañías de cemento para estandarizar la configuración de equipos y sistemas, optimizando así las operaciones en las plantas.
Es importante tener en cuenta que la falta de estandarización en las operaciones de cemento puede limitar la productividad y poner una tensión sobre los presupuestos de los proyectos.
¿En qué consiste este nuevo sistema?
Rockwell Automation agregó nuevas funciones a PlantPAx® DCS para aumentar la productividad y reducir el riesgo en la producción de cemento, lo que permite integrarse y utilizarse fácilmente en todas las operaciones de la planta. El sistema está basado en una plataforma de automatización para una integración perfecta entre áreas críticas de una planta de cemento, incluido el control de procesos, energía, información y seguridad.
Las nuevas funciones incluyen procesos como el control de motores y unidades de producción, operaciones de válvulas y manejo de grupos por secuencia y departamentos. Estas funciones ayudan a los productores de cemento a avanzar en su desarrollo para lograr una planta totalmente conectada, que ofrece oportunidades con mejoras en la eficiencia, reduciendo los riesgos de seguridad e impulsando una acertada toma de decisiones que les permite ser más competitivos.
“La fusiones de compañías y adquisiciones ha intensificado los desafíos de estandarización en las operaciones de cemento”, explicó Fabio Mielli, gerente de desarrollo de mercados, minería, minerales y cementos de Rockwell Automation, quien a su vez informó que estas nuevas funciones permiten a los productores de cemento seguir un enfoque estándar para todas las áreas de control de su propia planta y entre diferentes plantas.
Según Mielli, esto ayuda a reducir los riesgos de diseño de ingeniería e implementación, simplificando la actividad de operación y mantenimiento.
Como parte de este lanzamiento, se incorporan características adicionales que incluyen soporte para sistemas de mayor envergadura, instrucciones de biblioteca mejoradas, soporte para Windows Server 2016 y agente de respaldo de Asset Center 9.0.