Atender diversos sectores como Acuicultura, Alimentos, Energía y Manufacturera de Acero, entre otros, ha llevado a la empresa chilena SAUT a convertirse en una integradora de grandes proveedores mundiales. Es así como en las soluciones innovadoras que ofrece para la automatización y optimización de procesos industriales tiene un aliado como Rockwell Automation.
Esta sinergia inició en el 2005 y ha sido vital para los servicios que ofrece SAUT, desde el estudio de la problemática, el diseño de la solución, desarrollo, montaje industrial, la puesta en marcha y el acompañamiento postventa, según señala Víctor Alcafuz, Gerente de Operaciones en SAUT.
Por ejemplo, la compañía con origen en Puerto Montt trabaja integrando Controladores, utilizando Guardamotores, Partidores Suaves, Borneras y Software para habilitación de sistemas SCADA, los mismos que se aplican para la automatización de diferentes industrias.
Alcafuz puntualiza que la trayectoria de SAUT como integrador de Rockwell Automation “es un fuerte respaldo para poder brindar soluciones tecnológicas desde Chile al resto del mundo, pues tenemos nuestros equipos instalados en más de 15 países”.
Están presentes en Europa, Asia, Estados Unidos y el propio Chile. Asimismo, tiene más de 40 proyectos completados, y más de 200 soluciones instaladas. Y se definen como “el puente entre los clientes y la infraestructura industrial”.
Entre los logros a resaltar en este trabajo conjunto con Rockwell Automation, el ejecutivo mencionó las soluciones como las entregadas para el sistema RAS (Recirculation Aquaculture System o Sistemas de Recirculación para la Acuicultura en tierra) de un cliente en Miami en Estados Unidos, bajo la normativa UL 508A, con 16 Gabinetes de fuerza y control que manejan casi 7000 I/O.
Se trata de la piscicultura RAS de engorda en tierra de mayor envergadura en su tipo construida hasta ahora en el mundo.
El Gerente de Operaciones manifiesta que SAUT tiene capacidad para atender a clientes de diversas áreas de la industria, apalancado en esta alianza con Rockwell Automation.
Con respecto a las proyecciones a futuro con este trabajo conjunto, Alcafuz resaltó que se proyectan a posicionarse como alternativa en el mercado de Estados Unidos, cumpliendo con la normativa eléctrica exigida y qué mejor que utilizando una marca reconocida y valorada en dicho país como Rockwell Automation.
Cabe indicar que estar en tantos países ha sido posible ya que SAUT ha asegurado una calidad óptima trabajando en el desarrollo de los proyectos en base a exigentes normativas como EN 61439, EN 60204 y UL508A.
Experiencia y solidez
SAUT tiene el compromiso con sus clientes de adaptarse de manera flexible a sus necesidades a través de soluciones tecnológicas innovadoras. Además de construir relaciones de confianza sólidas para acompañarlos en todo el proceso del proyecto.
Esto lo hace posible con sus 15 años de trayectoria en el rubro de la ingeniería industrial, lo que les permite proyectar solidez en la búsqueda de la implementación de proyectos.
“Ofrecemos soluciones tecnológicas de gran calidad técnica, desde la ingeniería realizada, componentes utilizados y servicios asociados basados en nuestra experiencia de 15 años”, sostuvo Alcafuz. SAUT está ubicada en Palermo 2011 - Módulo 13, Puerto Montt - Chile.
Publicado 21 de agosto de 2021