- Empezar
- Uso del software
- OPC UA
- Objetos gráficos y de diseño
- Sesiones y configuraciones regionales
- Desarrollo de soluciones
- Desarrollo de proyectos con C#
- NetLogic
- Referencia de API de C#
- Ejemplos de aplicación
- Tutorial de UI
- Tutorial del registrador
- Tutorial de alarmas
- Tutorial de OPC UA
- Tutorial de NetLogic
- Referencias de objetos y variables
Crear un registrador de eventos
Cree un registrador que monitorice la temperatura actual.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enRegistradoresy seleccione .
- Configure eventos:
- EnPropiedades, junto aConfiguraciones de eventos, seleccione.
- EstablezcaEscuchar subárbolenFalse.
- EstablezcaTipo de eventoenAlarmConditionType.
- EnPropiedades, haga doble clic enRegistradorDeEventos1
- En el panel central, seleccione estas variables:
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- En el panel central, seleccioneAplicar.
- Cree un vínculo dinámico entreBase de datosy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión