Crear la interfaz de la aplicación
Cree un botón y una etiqueta que modificará su texto al pulsar el botón.
- EnVista del proyecto, expandaUI.
- Haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- EnPropiedades, establezcaTextoenRun Script.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- EnPropiedades, establezcaTextoenOriginal label text.
- Organice los elementos de la interfaz.

Entregue su opinión