Desarrollar un NetLogic que cuente archivos
Este C# NetLogic calcula el número de archivos en la carpeta de proyecto y devuelve el resultado en el parámetro de salida.
Requisitos previos
Establezca el editor de código externo predeterminado. Consulte Establecer el editor de código predeterminado.
- Para desarrollar un NetLogic que cuente los archivos
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en la carpetaNetLogicy seleccione .
- Pase el cursor por encima de NetLogic, seleccione y escribaCountFiles.
- Haga doble clic en NetLogic.Se abre el editor de código externo.
- En el editor de código, reemplace el código existente por el siguiente código:#region Using directives using System.IO; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.NetLogic; #endregionpublic class CountFiles : BaseNetLogic { [ExportMethod] public void RuntimeScript1Method(out int filesCount) { var projecfilestpath = Project.Current.ProjectDirectory; filesCount = 0; DirectoryInfo d = new DirectoryInfo(projecfilestpath); FileInfo[] Files = d.GetFiles("*.*"); foreach (FileInfo file in Files) { ++filesCount; } } }
- Guarde el código.
Entregue su opinión