Desarrollar un panel de control de gestión de recetas
Cree un panel de control para agregar, quitar y modificar recetas en función de un esquema de receta.
La interfaz del panel también incorpora medidores adicionales para mostrar y controlar los valores máximos de RPM y los valores mínimos de regulación del motor.
OBSERVACIÓN:
Descargar un proyecto de muestra:
RecipesManagementDashboard.zipRequisitos previos
- Para desarrollar el proyecto
- Cree y configure un esquema de receta. Consulte Configurar un esquema de recetas o Configurar manualmente un esquema de receta.Durante la creación de la receta:
- Cree un vínculo dinámico entre la propiedad delNodo de destinoy .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- Seleccione los parámetrosy .CONSEJO: Estos parámetros se configurarán en tiempo de ejecución.
- Agregue y configure un widget predeterminado de editor de recetas. Consulte Configurar un widget del editor de recetas.
- Organice los elementos de la interfaz.
- Guarde el proyecto.
Seleccione para ejecutar el proyecto mediante el emulador de cliente para probar su proyecto. Para ejecutar el proyecto en un cliente remoto, consulte Agregar un dispositivo cliente.
En ejecución
Entregue su opinión