Crear paneles
Cree un panel de navegación que le permita alternar entre otros dos paneles.
- Cree un SavePanel (type):
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en la carpetaUIy seleccione .
- Pase el cursor por encima del panel, seleccione y escribaSavePanel.
- Cree un ValuePanel (type):
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho en la carpetaUIy seleccione .
- Pase el cursor por encima del panel, seleccione y escribaValuePanel.
- Cree un PanelDeNavegación:Un panel de navegación le permite alternar entre diferentes paneles.
- EnVista del proyecto, haga clic con el botón derecho enMainWindow (type)y seleccione .
- EnPropiedades, enPanel1, cree un vínculo dinámico entre la propiedadPanely .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- EnPropiedades, junto aPaneles, seleccione .
- EnPropiedades, debajo dePanel2, cree un vínculo dinámico entrePanely .Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión