IUAVariable.RemoteRead(timeoutMilliseconds)

Devuelve el valor de la variable en la que se invoca. El argumento opcional establece el período de tiempo de espera.
UAValue RemoteRead(double
timeoutMilliseconds
);

Argumentos

timeoutMilliseconds
(doble)
El período de tiempo de espera, expresado en milisegundos, después del cual la API lanza una excepción.
CONSEJO: Si no se especifica, el valor predeterminado del argumento es
30000
(30 segundos).

Retornos

UAValue
El valor de la variable.

Ejemplo

En el siguiente ejemplo, se lee el valor de la variable
Speed
y se proporciona en un mensaje de información.
var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); var value = currentSpeed.RemoteRead(); Log.Info(value.ToString());
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.