Ejemplo de botón
Use este objeto para ejecutar métodos en tiempo de ejecución. Los botones pueden contener texto o una imagen.
Eventos
Puede activar métodos con objetos
Botón
utilizando los siguientes eventos:
Evento | Generado en tiempo de ejecución cuando |
---|---|
Evento MouseClick | Un objeto se hace clic o se toca y después se suelta. |
Evento MouseDown | Se hace clic o se toca un objeto. |
Evento MouseUp | Se libera el clic o el toque del objeto. |
Caso de uso
Desencadene distintas acciones, por ejemplo:
- Inicie la generación del informe.
- Reconozca la alarma activa.
- Señale una condición de emergencia.
Entregue su opinión