Ejemplo de casilla de verificación
Use este objeto para establecer y mostrar un valor booleano en tiempo de ejecución.
- Casilla de verificación seleccionada
- El valor de la variable asociada es Verdadero.
- Casilla de verificación desactivada
- El valor de la variable asociada es Falso.
Ejemplo de casilla de verificación

Caso de uso
Habilite o deshabilite funciones o características en una
Aplicación FactoryTalk Optix
. Por ejemplo, alterne un gráfico que visualice los datos.Entregue su opinión