Ejemplo de botón de opción

Use este objeto para seleccionar un elemento de un grupo de opciones mutuamente excluyentes en tiempo de ejecución.
CONSEJO: Para crear un grupo de opciones mutuamente excluyentes, cree varios objetos
Botón de opción
diferentes bajo un objeto de contenedor único.
Ejemplo de botón de opción
animated screen shot showing the ability to select one of three options

Caso de uso

Elija una opción que excluya otras opciones. Por ejemplo, seleccione un elemento de una lista de componentes mecánicos alternativos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.