Ejemplo de diseño vertical

Utilice este objeto para diseñar los elementos de interfaz en el eje X de forma uniforme.
Ejemplo de diseño horizontal
El posicionamiento y la distancia entre los botones dependen de los márgenes establecidos en estos botones.

Caso de uso

Diseñe elementos de interfaz verticalmente. Por ejemplo, poner botones de salida u otros objetos.
CONSEJO: Para lograr un orden diferente de los elementos de interfaz, organice los objetos en el modelo.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.