Agregar una barra de direcciones

Agregue una barra de direcciones al objeto
Explorador web
.
CONSEJO: La dirección que introduzca debe comenzar con el protocolo. Por ejemplo,
https://rockwellautomation.com
.
  1. En
    Vista del proyecto
    , cree un objeto
    Explorador web
    .
  2. Cree un objeto
    Etiqueta editable
    .
  3. Cree una variable de tipo de datos
    String
    .
    Para obtener más información, consulte Variables.
  4. (Opcional) Determine la página de inicio introduciendo una dirección web como valor de variable.
    Por ejemplo, escriba
    https://www.rockwellautomation.com
  5. Cree un enlace dinámico entre la propiedad
    Texto
    del objeto
    Etiqueta editable
    y la variable.
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
  6. Cree un vínculo dinámico entre la propiedad
    URL
    del objeto
    Explorador web
    y la propiedad
    Etiqueta editable
    Texto
    .
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.