Agregar una pluma de línea de escala

Agregue una pluma de línea de escala para visualizar la distancia entre dos valores variables.
  1. En
    Vista del proyecto
    , seleccione o cree un objeto
    GráficoDeXY
    .
  2. Cree dos variables del tipo de datos
    Number
    .
    Para obtener más información, consulte Variables.
  3. En
    Propiedades
    , al lado de
    Plumas
    , seleccione
    Add
    y seleccione
    Pluma de línea de escala
    .
  4. Cree vínculos dinámicos entre las propiedades
    X
    e
    Y
    y las variables.
    Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.