Agregar una pluma de línea de tabla
Agregue una pluma de línea de tabla para visualizar la distancia entre los valores de una variable bidimensional.
- EnVista del proyecto, seleccione o cree una variable bidimensional del tipo de datosNumber.Para obtener más información, consulte Variables.Por ejemplo, cree una variable del tipo de datosNumber[2,2].
- Elija o cree un objetoGráficoDeXY.
- EnPropiedades, junto aPlumas, seleccione y seleccionePluma de línea de tabla.
- Cree un vínculo dinámico entre laTabla de puntosy la variable bidimensional.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- (Opcional) Haga que la pluma de línea de tabla se edite en tiempo de ejecución:
- Establezca la propiedadEditableenTrue.
- EnTabla de puntos, seleccioneCambiar vínculo dinámicoAvanzado.
- EnEditor de vínculos dinámicos complejos, establezca la dirección del vínculo en .
Entregue su opinión